This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:单电源运行规范

Guru**** 2867230 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803489/ne5532-single-supply-operation-specification

器件型号:NE5532

数据表中的电源规格最大为 VCC+ 22V、最大为 VCC--22V。 我们在 VCC-= 0V 和 VCC+= 24V 的条件下运行器件。 一个运算放大器是电压跟随器、用于从分压器获得12V 基准电压、另一个运算放大器用作反相放大器、增益为2、反相输入端具有12V 基准电压。 输入到第二个运算放大器的输出是交流耦合的。

对单电源操作提出质疑的原因是、 到目前为止、我们已损坏了三个器件。 对于单电源操作,VCC+应限制为22V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephen、

    您的电源配置不应存在任何问题。 但是、我们将进行一些测试并让您了解我们的结果。

    同时、您能否提供您的电路原理图? 此外、您是否详细了解了正在使用的模拟输入信号?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您回来。 我们设法解决了这个问题-运算放大器输入端的直流阻断电容器似乎是导致这个问题的原因。 我们已为1uF 陶瓷电容器更改了1uF TAJA 钽电容器、该电路现在工作正常。 我不明白为什么这会导致前三个器件发生故障。 我们已经对其进行了重新测试、但使用正确的输入电路时仍然没有输出。  

    如果我有时间、我将使用原始电路重新测试、并查看是否有振荡。 电路是一个音频放大器、用于将 SGTL5000音频编解码器的输出升压至700mV。 我可能会将1uF 直流阻断电容器更改为更适合音频路径的电容器-例如符合 SGTL5000应用手册的220uF 电容器。

    我认为这可以关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    数十年来、我们一直以这种方式使用 NE5532。 因此、不应存在任何问题。

    但我们始终有一个与 NE5532输出串联的电阻器、至少为100R。 这不仅是为了隔离容性负载、还为了限制最终的短路电流。 尽管 NE5532在输出端受到短路电流限制、但如果在最初充电至 Vcc/2的 NE5532输出端对大交流耦合电容(例如47µF μ F 铝电解电容)短路、则会损坏 NE5532! 这对于许多其他运算放大器也是有效的。

    Kai