This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711PHPEVM:是否包含 TAS5711EVM MC57xxPSIA?

Guru**** 2477825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813763/tas5711phpevm-tas5711evm-mc57xxpsia-included

器件型号:TAS5711PHPEVM

您好!

TAS5711EVM 包括 MC57xxPSIA?

如果没有、我可以在哪里购买它? 我无法在网站上单独找到 MC57xxPSIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS57xxPSIA 包含在 TAS5731 EVM 电路板的封装中。 因此、当您购买 TAS5731 EVM 板时、您将获得 MC57XXPSIA 板。

    MC57xxPSIA 不是单独购买的。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢你的答复。

    TAS5711EVM 不包含 MC57xPSIA、是不是?

    如果客户想要购买 TAS5711EVM + MC57xxPSIA、则还必须购买 TAS5731EVM。 如果是,这是不合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您购买的是 TAS5711EVM、它将随 MC57xxPSIA 提供。