This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:具有 Raspberry Pi 的音频放大器

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814176/pcm5122-audio-amp-with-raspberry-pi

器件型号:PCM5122

您好!

   我正在为 Raspberry PI 3设计音频放大器板。 我选择了采用 TPA3130放大器的 PCM5122 DAC 来驱动2个10W 扬声器。

我有以下顾虑、

1.上述组合的音频质量如何?

2.音频专家是否提供了任何具体的说明/指南?

如何在硬接线模式(PCM5122)下实施数字音频?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghavendra、

    我不确定您对"音频质量"感兴趣的确切内容-这有点含糊。 据我所知、这两种特定器件在任何现有参考设计或 EVM 中都没有彼此相邻的特性。

    在一般硬接线模式下、使用 MODE1和 MODE2引脚进行配置、两个引脚都连接到 GND。 硬件引脚用于根据需要配置器件、I2S 接口用于将数字音频数据流式传输到器件。 我不确定您是否有一个更具体的问题、这是基于提供给这一点的信息。