This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS6424L-Q1:Linux 内核版本

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802993/linux-tas6424l-q1-linux-kernel-version

器件型号:TAS6424L-Q1

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TAS6424L-Q1。 他们现在正在尝试将器件集成到 Linux 系统中。 Linux 内核版本4.16支持开放源码驱动程序、但目前使用版本4.14.98。 如何使用此版本的开源驱动程序?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cagler、

    这是一个好问题。  客户可以查看是否使用您指定的内核进行编译。  这些是开源的、我对它们不熟悉。  我需要向我们的 EP 团队进行一些查询、看看他们是否知道他们是否会进行编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    他们已经尝试在尝试使用的版本上编译驱动程序、但它不起作用。 您能否告知我们如何帮助他们使用所使用的内核版本上提供的驱动程序?

    此致、

    Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cagler、
    我已将其脱机。