This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:GND 布局

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802833/pcm5242-layout-of-gnd

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: PCM5142

你(们)好  

  芯片中有4个 GND (AGND、CPGND、DGND、散热焊盘)。 当我进行 PCB 布局时,我希望将 AGND、CPGND 连接到模拟 GND,并将 DGND、散热焊盘 连接到数字 GND,这是否正常? 或者还有其他更好的方法吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    散热焊盘是一个高阻抗接地引脚、因此它实际上无关紧要。 我很怀疑您会看到散热焊盘和输出之间有任何耦合。 CPGND 用于电荷泵、开关频率约为1.4MHz。 我会将 CPGND 与数字接地相结合。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

     感谢您的推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    因此,CPVDD 需要连接到数字3.3V? VEGN 去耦电容器的 GND 最好连接到数字 GND?
    PCM5242是否与 PCM5142相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    PCM5142是单端的、并且采用与 PCM5242不同的封装、但是在其他情况下它们是相同的。

    我认为将 CPVDD 连接到数字电源是一个好主意、但我仍然会将 VNEG 去耦到模拟 GND。

    谢谢、
    Paul