This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:升级运算放大器 Alpine H800 NJM4580

Guru**** 2477985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1662, OPA1642, RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813589/rc4580-upgrading-op-amps-alpine-h800-njm4580

器件型号:RC4580
主题中讨论的其他器件:OPA1662OPA1642

我打算升级我的 Alpine PXA-H800运算放大器

我现在已经升级了我的电源电容器、太好了。我也想在这里更改一下 JRC 4580运算放大器

一般用途、不用于音频我看到过很多帖子、一些使用 OPA 1642、另一些使用 AD823A 和 OPA1662

另外,是否有任何其他修改可以使运算放大器代替 njm4580,或者我是否可以使用 JRC 2608来获得有关 H800的音频运算放大器更换的任何建议,以及哪些方面可以作为简单的更换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    欢迎使用 e2e。
    我们将在今天内回顾您的问题并提供一些意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    如果您正在寻找专注于音频应用的运算放大器、OPA1642和 OPA1662都是不错的选择。
    两者都具有轨到轨输出、但 OPA1662具有更好的共模输入范围。
    OPA1662是双极输入(与 RC4580相同)、而 OPA1642是 JFET 输入、可实现更低的输入偏置电流。 它将取决于您最感兴趣的改进规格。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器