This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754M THD+N

Guru**** 2577005 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814084/tas5754m-tas5754m-thd-n

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

您好、先生、

我的客户正在寻找 Po = 20W/ch. 音频放大器、THD+N=0.01%@1W。

我检查了 TAS5754M 是否是不错的选择、但我们使用 EVM 测试 THD+N 看起来不像 d/s 所示。

请仔细检查 TAS5754M 是否可以达到 THD+N=0.01%@1W? 谢谢。

输出功率= 1W

PVDD=12V

SPK_GAIN =-20dBV

负载= 4 Ω

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    结果在我这边是合理的、请查看数据表中的图26。

    对于此应用、您能否检查 TAS5782还是 TAS5805?

    此致、

    Alix Wan。