This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:I2S 输入和模拟输出的初始代码(LOL/Lor、HPR/HPL)

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813844/tlv320aic3204-initial-code-for-i2s-input-and-analog-output-lol-lor-hpr-hpl

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好  

是否有  I2S 输入和模拟输出的初始代码(LOL/Lor、HPR/HPL)?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、  

    这是 GUI 上为 EVM 提供的预设。  

    以下是 EVM 的脚本:

    ################################

    #高性能立体声录音

    编号-->

    # PowerTune 模式 PTM_R4用于高电平

    #性能16位音频。  

    编号

    正常 USB 音频的#、无硬件更改

    #为必填项。

    编号

    #如果使用外部接口、SW2.4和

    USB-MODEVM 的# SW2.5必须设置为

    # HI 和时钟可连接至的 J14

    # USB-MODEVM。

    编号

    # IN1L/R 被路由至中的 LADC/RADC

    #单端方式。

    ################################

    ################################

    #软件复位

    ################################

    编号

    #选择第0页

    宽30 00

    编号

    #通过软件复位初始化设备

    W 30 01 01

    编号

    ################################

    ################################

    #时钟设置

    编号-->

    编解码器接收到的#:MCLK = 11.2896MHz、

    # BLCK = 2.8224MHz、WCLK = 44.1kHz

    ################################

    编号

    #选择第0页

    宽30 00

    编号

    # NADC = 1、mAdc = 2

    宽30 12 81 82

    编号

    ################################

    ################################

    #信号处理设置

    ################################

    编号

    #选择第0页

    宽30 00

    编号

    #将 ADC 模式设置为 PRB_P1

    W 30 3D 01

    编号

    ################################

    ################################

    #初始化编解码器

    ################################

    编号

    #选择第1页

    宽30 00 01

    编号

    #在存在外部时禁用弱 AVDD

    AVDD 电源

    宽30 01 08

    编号

    #启用主模拟电源控制

    宽30 02 00

    编号

    #选择 ADC PTM_R4

    W 30 3D 00

    编号

    #将输入上电时间设置为3.1ms (对于 ADC)

    宽30 47 32

    编号

    #将 REF 充电时间设置为40ms

    宽30 7b 01

    编号

    ################################

    ################################

    #录制设置

    ################################

    编号

    #选择第1页

    宽30 00 01

    编号

    #将 IN1L 路由至具有20K 输入阻抗的 LEFT_P

    宽30 34 80

    编号

    #将共模路由至阻抗为20K 的 LEFT_M

    宽30 36 80

    编号

    #将 IN1R 路由到 RIGHT _P、输入阻抗为20K

    宽30 37 80

    编号

    #将共模路由至阻抗为20K 的 Rright_M

    宽30 39 80

    编号

    #取消左 MICPGA 的静音、6dB 的增益选择、使通道增益为0dB

    输入阻抗为20K 时、6dB 的#寄存器=>通道增益为0dB

    宽30 3b 0c

    编号

    #取消右 MICPGA 静音、6dB 增益选择使通道增益为0dB

    输入阻抗为20K 时、6dB 的#寄存器=>通道增益为0dB

    宽30 3c 0c

    编号

    #选择第0页

    宽30 00

    编号

    #为 LADC/RADC 加电

    w 30 51 c0

    编号

    #取消 LADC/RADC 静音

    宽30 52 00

    编号

    ################################

    此致、

    -Steve Wilson