This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择新器件音频编解码器

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, PCM2906C, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800203/selection-of-a-new-device-audio-codec

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204PCM2906CPCM2903C

大家好、团队、

我的客户正在进行重新设计、并计划在 USB 上使用音频编解码器。 在我们的网站上、我无法真正选择一个、因为选择范围非常广泛、这就是我要征求您的建议的原因。 技术规格为:

  • 温度 范围为-40/+85°C
  • 无输出、仅立体声输入;没有有关 SNR/THD 的特定规格、但请记住、在较旧的设计中、它们使用 TLV320A、并且它们不希望偏离其"质量"
  • 寿命超过5年

请告诉我您的想法和建议。 如有任何问题、请告诉我。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    您能否确认客户正在使用的当前产品? 我将与我们的营销团队一起帮助您确定适合新设计的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    TLV320AIC3104 (http://www.ti.com/product/TLV320AIC3104)是适合您的应用的通用建议。 您是否知道您的客户是否需要集成的 DSP 功能? 如果您能帮助我们了解您的客户以前使用的器件、这将真正帮助我们缩小选择范围。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复! 非常感谢你们的支持!

    到目前为止、他们一直在使用 TLV320AIC3204来获取立体声音频输入、但现在他们需要通过 USB 进行获取的可能性、因此需要这样的请求。 其目的是实现不低于当前解决方案的 A/D 转换质量。

    我查看了以下器件: http://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html

    希望这澄清了问题。

    再次感谢。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    你在这里有反馈吗?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    查看 PCM2903C 和 PCM2906C。  两者都是具有与 TLV320AIC3204相似的 SNR/THD 的立体声 USB 编解码器。