This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:对于48kHz 音频采样率、选择 TLV320AIC34作为主器件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813836/tlv320aic34-selecting-tlv320aic34-as-master-device-for-48khz-audio-sampling-rate

器件型号:TLV320AIC34

您好!

我对 TLV320AIC34有疑问、在该问题中、我计划将编解码器 A 和编解码器 B DAI 连接到 OMAPL13x DSP McBSP 端口。 但由于 OMAPL13x 时钟树无法生成48kHz 采样率、因此我计划将编解码器 A 或编解码器 B 配置为主器件。 在我的用例中、我更喜欢使用4个插槽、16位数据长度和48kHz 采样率。 根据数据表、如果 TDM 模式需要配置为256时钟模式、BCLK 速率将非常高、我正在尝试避免这种情况。 该团队能否帮助检查我是否可以通过任何方式将 AIC34配置为 DAI 主站、仅具有4个插槽、16位数据长度和48kHz 采样率? 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、  

    遗憾的是、在主控模式下、AIC34无法做到这一点。  连续传输模式可为一个内核创建所需的最小时钟数、 AIC34上唯一的另一个选项是256时钟模式。  

    此致、

    -Steve Wilson