This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:终止未连接的引脚

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814027/pcm1690-terminating-unconnected-pins

器件型号:PCM1690

您好!

我不使用 PCM1690上的以下引脚。 我可以将它们保持 NC 状态、还是需要以特定的方式终止它们?

ZERO1.
ZERO2.
AMUTEO
AMUTEI

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    ZERO1、ZERO2和 AMUTEO 可以是 NC、因为它们是输出。 AMUTEI 是一个输入并且低电平有效、所以它应该被连接至数字电源。

    谢谢

    Paul