请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3110D2 您好;
我们正在研究采用 TPA3110D2的新设计。 我们已将其调整为单端输入、这些输入来自具有立体声 BTL 输出的音频编解码器。 有时 、它在2-3天内工作正常、会出现故障。 有时、一旦我们通电、它就会发生故障、即使在循环 PVCC 的情况下也无法恢复。 添加我的 SCH 时,您能检查吗?
另一方面、我在 PCB 上仅填充了 TPA3110D2侧、并将输出信号与其他 TPA3110D2 EVM 进行比较、两者之间存在差异。 我们使用的是铁氧体磁珠 HI1812V101R-10和1nF 电容器。 它们使用330uH 电感器和电容器。 在铁氧体磁珠和电感之前、它们的波形是相同的、但在铁氧体和电感之后、它们是完全不同的。 我还在添加它们的图片。 请告诉我为什么以及其中哪一个更好?