This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2:直流检测和故障问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802631/tpa3110d2-tpa3110d2-dc-detect-and-fault-problem

器件型号:TPA3110D2

您好;  

我们正在研究采用 TPA3110D2的新设计。 我们已将其调整为单端输入、这些输入来自具有立体声 BTL 输出的音频编解码器。 有时 、它在2-3天内工作正常、会出现故障。 有时、一旦我们通电、它就会发生故障、即使在循环 PVCC 的情况下也无法恢复。 添加我的 SCH 时,您能检查吗?

另一方面、我在 PCB 上仅填充了 TPA3110D2侧、并将输出信号与其他 TPA3110D2 EVM 进行比较、两者之间存在差异。 我们使用的是铁氧体磁珠 HI1812V101R-10和1nF 电容器。 它们使用330uH 电感器和电容器。 在铁氧体磁珠和电感之前、它们的波形是相同的、但在铁氧体和电感之后、它们是完全不同的。 我还在添加它们的图片。 请告诉我为什么以及其中哪一个更好?

e2e.ti.com/.../TPA3110D2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    EVM 使用的是22uH+0.68uF。 您选择什么是 PVDD 和负载? 您可能需要为铁氧体磁珠选择合适的饱和电流、以确保没有早期 OC 触发。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这是另一个不同于 TI 的 EVM。

    PVCC 为12V、负载为8 Ω 12.5W 扩音器。 如果我在上电后将 SD 引脚保持在低电平一段时间,您认为它可以消除直流检测故障吗? 如果没有,如何找到故障的确切原因?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将查看您的原理图、并尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了避免由于直流检测电路而造成麻烦故障、请将 SD 引脚保持在低电平
    直至输入端的信号稳定。 尝试一下、让我们知道它是否能提供帮助。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、我将尝试并告知您。 您是否有机会查看我的原理图? 有什么问题吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    原理图看起来不错。
    您是否检查焊盘焊接良好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试过、但在我给电后、SD 和 FAULT 引脚会再次变为低电平。 无论我将它们保持在低电平的时间有多长。 还有其他需要检查的东西吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您指的是哪个焊盘? SD 引脚?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Derek 的建议是检查电路板上的所有器件引脚焊接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能与我们分享 PCB 布局吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好;

    我将重新调整相关侧的所有部件。 我可以共享布局。 您能否给电子邮件地址来完成此操作?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、KERP、
    注意散热焊盘焊接。
    我的电子邮件是:
    derek-gong@ti.com

    此致