This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:具有单个发送器的多个接收器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134, DRV135, INA137, INA134, INA1651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813590/drv134-multiple-receivers-with-a-single-transmitter

器件型号:DRV134
主题中讨论的其他器件: DRV135INA137INA134INA1651

我想让单个差分发送器(DRV134/DRV135)驱动多达50个差分接收器(INA134/INA137)。  其理念是具有线路电平音频信号、该信号分布在整个大型建筑中、然后传输到放大的扬声器。  每个1W 至4W 扬声器都将一个差分接收器和一个连接到扬声器内圈的小型音频放大器。  两根双绞线(总共4根导线)可为每个扬声器提供线路电平音频(1Vp-p)和直流电源。

基本问题 是、单个差分发送器能否驱动多个差分接收器而不会降低音频信号的质量。  如果此方法不起作用、您可以建议这样的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的发帖。 此设计应该可以。

    但是、您可能需要考虑为接收器使用 INA1651而不是 INA134/137。 INA1651具有更高的输入阻抗、因此、如果您希望驱动50个以上的接收器、则可以。 INA1651还具有更高的 CMRR、是一种更现代的解决方案。  

    Tamara