This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:ADR/故障基准电压电平

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814005/tas5805m-adr-fault-ref-voltage-levels

器件型号:TAS5805M

您好!

您能否在表4中分享 ADR 引脚配置的相关电压电平。 我们的设计涉及 具有 GPIO 的 SoC、该 GPIO 在引导时默认为下拉。 需要确认我们在所有最小/最大/典型条件下都满足信令要求。

此外、这是否仅在加电时采样? 退出睡眠时是否也对其进行采样?  是否在将 PDN 释放为高电平时对其进行采样?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    当/PDN 引脚被拉高时、ADR 引脚被采样。  您可以做的是在将/PDN 拉至高电平之前移除内部下拉电阻器。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    明白。 如果我们在启动时不切换/PDN、即/PDN 随着 DVDD 斜升、我仍然需要了解内部使用的参考电平。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我想我可能有一些现有的幻灯片来回答您对此的问题。 我会通过电子邮件将其发送给您。

    Andy