This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:电感器选择

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809764/lm48511-inductor-selection

器件型号:LM48511
主题中讨论的其他器件:TPA2015D1

根据数据表、推荐的电感器为 IHLP-2525CZ-01。 如果我要更改为其他器件(由于空间限制)、我应该考虑哪个参数? DCR? 饱和电流?

扬声器:8 Ω

VCC:电池(4.2V)

目标输出功率:2W

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MOTOTW:

    最重要的是饱和电流。 降低电感器会增加纹波、如数据表中所述。
    也许您可以尝试 TPA2015D1 数据表表表表4中的一些建议器件。 这些设备不是相同的、但您可以尝试。 使用减小的电感器时的升压性能与负载直接相关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据以下公式:

    PVDD:5.6V

    VBATT:4.2V

    负载:8欧姆

    Ipvdd:PVDD/负载:0.7

    IL 将为1.16A

    这是否意味着饱和电流需要至少为1.16A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是正确的、您可以考虑饱和电流的一些额外裕度、以便电感器不会在其限制下运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利润率的可安全使用百分比如何?

    BMRA000606156R8MA1的 Isat 是否足够安全、可以使用?

    除此之外、我注意到评估板的电感器约为8A、是否需要如此高的 Isat?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是一个良好的电流裕度。 此 EVM 使用足够大的电感器来涵盖所有可能的用例。
    输出功率越高、流经电感器的电流越高。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器