This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS2770:IIC 驱动程序、用于 Windows(x86)、TAS2770

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2559, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813207/linux-tas2770-iic-driver-for-windows-x86-tas2770

器件型号:TAS2770
主题中讨论的其他器件: TAS2559TAS2557

工具/软件:Linux

设计

  使用 TAS2770、是否可以为 Windows(x86)提供 IIC 部件配置驱动程序?

  2.客户提到了声线接口、请问这意味着什么? 您能解释一下吗?此接口用于控制还是用于输入音频信号?此模式引脚是否连接到1.8V?

  连接到 TAS2559YZEVM 进行扬声器保护评估的接口、这意味着什么、我需要 TI 学习板2吗? 这是针对扬声器 I/V 感应还是针对扬声器特性?

  4.IIC 是否可以在没有 PPC3的情况下直接进行配置?

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1. TAS2770评估模块由 PurePath 控制台3控制。 PPC3安装中包含所有必需的驱动程序。
    2. Soundwire 是一种音频接口/协议。 TAS2770 用户指南 列出了此模式下的音频接口连接。
    3. TAS2770具有 I/V 感应、但它没有用于扬声器保护算法的内部处理功能。 因此、如果需要扬声器保护、则必须将来自 TAS2770的 IV 感应反馈馈送到另一个器件、例如具有扬声器保护内部处理功能的 TAS2559。
      仅扬声器特征评定过程需要学习板。
    4. 是的、可以使用电路板上的跳线通过外部 I2C 主设备对器件进行控制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan

        有关 TAS2770的特性说明    

    我是否需要 PP3软件+TAS2770 EVM+TAS2559 EVM+Learning 板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    PPC3中的 TAS2770应用没有特征评定面板、该器件的 EVM 无法连接到学习板2。 电路板上的 I2S 接头可连接到主机器件(如 TAS2559或主机处理器)以提供 IV 感应反馈。

    TAS2559 (或 TAS2557) EVM 可连接到 LB2以运行扬声器特征评定。 尽管 TAS2770和 TAS2559/7之间没有像 TAS2559/7和 LB2那样的直接连接。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器