This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:一些问题

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802960/tas2552-some-questions

器件型号:TAS2552

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道  

我们是否需要 在 OUT+/OUT-/VSENSE 上对 GND 进行封装+VSENSE? 如果是、我们应该连接到 AGND 还是 PGND?

2.让返修文件参考?

TAS2552 VBAT 功耗,μ W
我们的器件具有8 Ω 1W 输出、在此规格中、VBAT 电流消耗为?μ A

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu-Cheng、

    与电容器 GND 的连接实际上是可选的、如您所连接的电路中所示。 如数据表( www.ti.com/.../tas2552.pdf )的典型应用部分所示。 建议(可选)将这些电容器接地、以降低 EMI。 这些电容器应连接到 PGND。

    2.-我建议查看我们的 EVM 原理图( www.ti.com/.../slau496a.pdf )。 它可以选择将电容器连接到 OUT/SENSE 引脚的 GND。

    3.-请查看数据表( www.ti.com/.../tas2552.pdf )的图9。 VBAT 的电流消耗约为400mA。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.