This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731EVM:TAS5731EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731, TAS5711, TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802713/tas5731evm-tas5731evm

器件型号:TAS5731EVM

设计

    TAS5731EVM (TAS5731功率放大器+ tas57xxpsia),连接计算机的原因、显示驱动程序错误、上部计算机主板未更改、替换为(MC57xxPSIA+ TAS5711功率放大器)、我想问这是如何实现的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    错误报告输出了什么? 您可以分享我们的快照吗? 顺便说一下、您将使用哪个 GUI 来设置 TAS5731M?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda

     安装错误如附图所示

     是否已安装 GDE 并连接到电路板? 是否有任何设置?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank

    查看以下指南:
    按照 TAS5731EVM 用户指南的说明连接 EVM。 www.ti.com/.../slou331a.pdf
    1.在 GUI 或 I2C 读取/写入中执行调优。
    完成所有调整后、在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TAS57x1 GDE\ProcessFlows\TAS5711\diagnostics.cfg 中找到记录文件。 所有初始化和 I2C 操作都记录在该文件中。 您可以使用它来创建主机头文件。
    此致
    Linda