This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WiLink 8状态

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813113/wilink-8-status

只是想了解 WiLink 8的状态以及该协议是否已进一步发展为标准(如 IETF、IEEE 等)? 对于多室音频、是否有任何竞争标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mudhawar Ali、您好!  

    您能告诉我们您感兴趣的具体标准吗? 这将有助于我们正确回答问题。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sudharshan、

    我将讨论 TI 开发的 WiLink 8协议以及该协议是通过 IETF 还是 IEEE 实现标准化。 我想我可以重新表述我的问题:除了 TI 的 WiLink 8之外、是否还有为多室音频应用开发的标准协议?

    此致、

    Mudhafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mudhawar、  

    您是指 WiLink8 Wi-Fi 网状音频演示吗? 这基于 IEEE 802.11s 标准  

    http://www.ti.com/lit/an/swaa166/swaa166.pdf

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharahan、

    感谢您的反馈。

    我已经在 WiLink 8页面中看到了这种情况。 时间同步方面又如何?U

    我知道 WiFi 支持网状网络、我知道有基于数据包的时序方案、如 IEEE 1588等

    尽管我们可以使用现有协议、但问题在于是否有人查看性能并得出结论认为需要进行一些改进、从而证明了专门用于此应用(多室音频)的新协议是正确的、而不受 PHY 层的影响。

    Mudhafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mudhawar、  

    在时间同步方面有许多行业工作(适用于工厂自动化空间和音频空间)。 但是、目前没有针对 WiLink8制定提高准确性的计划。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    最后一个问题是、WiLink 8现在是业界首选的堆栈(可能通过与 Stream Unlimited 的合作伙伴关系)、还是您知道此应用是否有其他替代方案(多室音频)?

    Mudhafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mudhawar、  

    在 WL8上、该解决方案可通过 Stream Unlimited 获得。  

    此致、  

    Sudharshan K N