This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:1.8V 至3.3V 之间的 IOVDD

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802807/tas2555-iovdd-between-1-8-and-3-3v

器件型号:TAS2555

数据表指定的 IO 电压为1.8V +/-10%和3.3V +/-10%-您是否知道在这些范围内运行 IO 是否有任何问题?  
例如、工作电压为2.1V。 我看到该电压对于绝对最大值来说是可以的、但我不确定这是否会影响器件内部的任何逻辑/性能。

谢谢
Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果将器件与1.8V 至3.3V 之间的另一个电压值配合使用、则没有问题。 如前所述、电压尊重绝对最大电压。 因此、不会有损坏器件或影响其行为的风险。

    但是、您需要确保数字输入和输出尊重它们可以根据您使用的 IOVDD 电平实现的最小值和最大值。 如电气特性部分所述、数字输入/输出具有一些取决于 IOVDD 电压的最小值和最大值。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.