This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:未排队引脚配置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802941/tlv320dac3203-unued-pin-configuration

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、团队、

您能告诉我 TLV320DAC3203的未使用引脚配置吗? 下表是否正确?

引脚编号 引脚名称 引脚配置
1 MCLK 打开
18 MICBIAS 打开
15、16 INL、INR 通过0.1uF 电容器实现 GND 连接
5. DOUT 打开
6. DMDIN 打开
9. DMCLK 打开
10. HPR 打开

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone - San、

    您的上表正确。 通常、在我们的音频转换器中、只有未使用的模拟输入应连接到连接到 GND 的0.1uF 电容器、其余未使用的引脚必须悬空。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.