This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TAS6424L-Q1用于 DSP 没有 MCLK 的情况

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813558/tas6424l-q1-tas6424l-q1-use-in-condition-that-dsp-has-no-mclk

器件型号:TAS6424L-Q1

大家好、

我的客户使用 的 TAS6424L-Q1  具有来自 Silcon Labs SI4792x: https://www.silabs.com/documents/public/data-shorts/Si47920-21-short.pdf 的 DSP

DSP 没有 MCLK 输出。 那么、如何配置有关 MCLK 的电路呢?  

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    关于 I2S 格式、您可以参阅数据表中的9.3.1.5支持的时钟速率。

    该器件支持128×FS、256×FS 或512×FS 的 MCLK 速率。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    您是说 MCLK 可以通过 SCLK 获得吗? 这是否意味着需要额外的 PLL 电路?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    MCLK 是内部 PLL 的基准、在启用音频输出之前、MCLK 必须保持稳定。

    MCLK 速率支持128×FS、256×FS 或512×FS。 MCLK 独立于 SCLK。

    此致、

    Derek