This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:I2C 重新网格方法

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813670/tas5805m-i2c-reflesh-method

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

我有一个关于 TAS5805M 的问题。

我想在 TAS5805M 上采用"I2C 寄存器重新刷新"。

(同样、主机通过 I2C 将数据写入 TAS5805M 寄存器。)

不过,我想知道,在重新网格中是否禁止某些地址。

请告诉我如何在 I2C 寄存器重新刷新方法中执行此操作。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    您能否澄清一下"I2C 寄存器重新刷新"的含义? 这是否意味着重新下载所有寄存器以将所有寄存器刷新为默认值?

    一个想法是0x01寄存器可以复位所有寄存器值。 (宽58 00 00、宽58 7f 00、宽58 01 11)

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    感谢您的回复。

    我的意思是主机控制器通常将数据发送到 TAS5805M、以保护数据免受 ESD 的影响。

    例如平板电视应用、我听说 I2C 重新网格方法很常见。

    此致

    Eddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddy、

    我们只听说在电视 ESP 或电气损坏测试期间有 I2C 回流、在最终正常播放状态下无此类请求。

    但是、如果需要进行重新网格、建议遵循 TAS5805数据表的启动序列并下载相同的初始化寄存器。

    初始化脚本开始时、到寄存器0x01的0x11将把所有寄存器刷新为默认值、因此只需要初始化寄存器。 无需写入所有寄存器。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    非常感谢!

    好的、根据您的建议、我将尝试保留 TAS5805M 数据表显示的规则。

    再次感谢。

    此致

    Eddy