This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M FSMODE 选择

Guru**** 2543600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813279/tas5825m-tas5825m-fsmode-selection

器件型号:TAS5825M

专业人士、您好!

我的客户对 TAS5825M 的 FSMODE 电阻器有疑问。

数据表 p48表11。 SIG_CH_CTRL 寄存器字段解码显示"如果输入 fs 为44.1kHz/88.2kHz/176.4kHz、则需要手动设置"。

这是否意味着我们无法对44.1kHz/88.2kHz/176.4kHz 数字音频信号输入使用自动检测、并且必须手动配置 FSMODE?

您是否有任何方法可以对44.1kHz 系列输入信号使用自动检测?

顺便说一下、数据表的表11提到 FSMODE 在 0x28中有1位用于配置。 但是、FSMODE 需要4位进行配置。 在 PPC3中、FSMODE 在0x28中具有4位(3~0)。

我认为数据表中有拼写错误、PPC3正确无误。 对吗?

我很期待收到您的回复。

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

     "如果输入 fs 为44.1kHz/88.2kHz/176.4kHz、则需要手动设置"的原因是 TAS5825不会对48kHz 和44.1kHz、96kHz 和88.2kHz 产生影响... 这意味着 PLL 频率系数是相同的。

    如果您不介意 PWM 开关频率在384kHz 和354.2kHz 之间变化、强烈建议将这些位保持为默认自动检测配置。

    关于寄存器描述、您回答正确。 请遵循 PPC3的四位数。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    非常感谢您的快速回复。

    您的描述是否意味着当我们输入48kHz 时、Fsw 将为384kHz、当我们输入44.1kHz 时、Fsw 将为352.8kHz?(如果我们将 Fsw_SEL (2h)设置为384kHz)换句话说、 如果我们在 FSMODE 上手动设置44.1kHz、Fsw 是否为384kHz?

    此致、

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    即使手动设置为44.1kHz、PWM 输出频率仍为352.8kHz。 因为内部仅具有8次选项。

    此寄存器设置44.1k 的动机是具有 EQ 组的功能。 (48K 和44.1k 的不同 EQ 参数)。 但是、最终的 TAS5825M 无法自动切换 EQ。 唯一的选择是2频带 DRC 和 AGL 流量支持手动 EQ 组开关。

    RDGS、

    Matthew