This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:PBTL、4 Ω 导向

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802268/tpa3131d2-pbtl-in-4ohm-guidance

器件型号:TPA3131D2
主题中讨论的其他器件: TPA3110D2

您好!

我的客户看到单声道/PBTL 在4欧姆负载下的功率大于10W、我在 TPA3131D2数据表中看不到这一点、因此请帮助我解决这方面的任何问题。

1) 1)如果他们使用的是 PBTL 设置(如 TPA3110D2所用)(DS 图46)、那么他们可以应用多大的 PVCC 来在单个4 Ω 扬声器中获得低于1%的 THD、和

2) 2)在电流限制和热保护等方面、他们能够实现多少连续功率?

谢谢!

M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magnus、

    我们来看看、然后回来。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPA3131 OC 3.4A 和 PBTL OC 可更接近 TPA3132。 考虑到120m Ω Rdson、在 PBTL 模式下、Rdson 总值将几乎减少一半。 因此、您可以参考数据表 TPA3132 PBTL 4 Ω 输出功率、4 Ω、10W、1% THD 应该没有问题。

    此致
    Linda