This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:为了进行软件完整性检查、我想测试 TAS5805的故障线路

Guru**** 2544810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813613/tas5805m-i-would-like-to-test-fault-line-of-tas5805-in-prospective-of-software-integrity-check

器件型号:TAS5805M

您好,

您能建议一种强制触发故障中断的方法吗? 我想确认我们的驱动程序在发生故障时处理恢复。 例如、通过配置寄存器将某些限制设置为低于预期值。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以创建 CLK 错误(如 I2S CLK 总线任何中断)来监控系统处理恢复。 OC、OT 等也是如此

    对于 OC、您可以创建输出端子(LC 滤波器之后) 对地短路或对电源短路。

    此致

    Linda