This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862-Q1:PCM1862-Q1 MIC ADC 设置

Guru**** 2382380 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799983/pcm1862-q1-pcm1862-q1-mic-adc-setting

器件型号:PCM1862-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1862

对于 PCM1862、当前  的 ADC 设置如下所示::

MIC1 --> VIN3P/M  --> ADC1_L    --> TDM 插槽1.

MIC2 --> VIN4P/M   --> ADC1_R--> TDM 插槽2.

如果 我要设置 MIC1->TDM 插槽2、MIC2->TDM 插槽1,您可以帮助双击如何使用寄存器进行设置吗?

-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我知道这听起来可能非常基本、但您能否调整物理连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前 ,终端客户 MIC 位置 定义 已更改, 因为 不想更改当前布局,请尝试通过寄存器设置来解决,这就是我提出此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    使用数字混频器。

    默认情况下、混频器1仅通过 CH1L、混频器2仅通过 CH1R 等... 但每个混频器都可以传递输入的任何组合。 因此、这只是更改混频器系数的问题。
    请参阅数据表中的表24。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据该表,它只显示通道的寄存器,但我不知道如何设置。
    您能否提供如何设置寄存器以交换通道? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    数据表中有一个链接的工具。  这是一个直接链接。 该工具允许您对每个混频器进行编程。  混频器1为插槽1、 混频器2 =插槽2等...  

    基本上、您需要将 Mix1_CH1R 编程为0dB、 将 Mix_1通道的其余部分编程为-120、 然后将 Mix2_CH1L 编程为0dB、将 Mix_2的其余部分编程为-120dB

    此致、

    Steve