This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:DIT4192和 DIX4192之间的差异

Guru**** 2600085 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, DIX4192, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810292/dit4192-difference-between-dit4192-and-dix4192

器件型号:DIT4192
主题中讨论的其他器件:DIR9001DIX4192


大家好、

我对 DIT4192有疑问
DIT4192没有 EVM。
DIX4192具有 EVM。
DIT4192和 DIX4192之间的区别是什么
我想评估 DIT4192
是否可以使用 DIX4192 EVM 评估 DIT4192?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    DIT 器件是一款音频发送器、DIR9001是音频接收器、DIX 器件是一款音频收发器、集成了 DIT 和 DIR 器件的功能。

    因此、虽然需要在两个器件之间修改某些配置、但您可以使用 DIX 器件来测试发送器路径的功能、该路径的功能与 DIT 器件类似。

    以上所述、请注意、目前我们在此器件上支持深入应用支持的能力有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin-San

    感谢您的回答。

    我了解 DIX 和 DIT 之间的区别。
    使用 DIX4192评估 DIT4192是否有意义? 是否存在功能差异?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功能实际上是相同的、差异在相应的数据表中进行了详细说明。  如前所述、性能和配置设置可能略有差异、但总的来说、这两个器件在传输路径中实现了相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我知道他们具有相同的功能、但细节上有差异。

    此外、我了解 DIX4192有2个裸片 DIT4192和 DIR9001。

    识别是否正确?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不正确的。  DIX4192在一个器件中包含 DIT4192和 DIR9001的功能。  我使用这两个单独的部件来解释 DIX4192中包含的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。
    我知道。 感谢您的支持。

    此致、
    石田山