This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49600:LME49600替代产品

Guru**** 2865860 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49600, LME49720, LME49600TSBD, LME49860, LM4562, RC4580, BUF634A, LM833, NE5532, BUF634, TL972, TL974

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801622/lme49600-lme49600-alternatives

器件型号:LME49600
主题中讨论的其他器件: LME49720LME49860LM4562RC4580BUF634ALM833NE5532BUF634TL972TL974

您好、TI、

我有一位客户希望我们设计一款消费类耳机放大器。

我们正在 TI 网站上研究 IC LME49720、并正在查看该 IC LME49600耳机放大器评估板 LME49600TSBD (正在供货)。

但是、BOM 成本太高、因此需要替代 IC。

现在我们来回顾一下 IC LM4562、LME49720和 LME49860、但我们需要找到一个缓冲器的替代产品- IC LME49600?

问: 您可以为 IC LME49600推荐哪些同类替代产品?

我们正在回顾 RC4580和 NJM4556! 我们需要 TI 解决方案、谢谢。

正在寻找具有成本效益的解决方案。

感谢您的支持。

Neil Henry

IRAD LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    为了创建耳机放大器、需要从音频缓冲器输出电流。 LME49600是输出电流(250mA)更好的器件之一。

    对于这种电流电平、我们只能建议使用 BUF634A。 如果您有兴趣、此部件还具有评估模块:

    www.ti.com/.../sbou221.pdf

    如果您对此有任何疑问或意见、请查看并告知我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、成本是我们项目中的一个问题! 因此、BUF634A 作为替代音频缓冲器将不起作用。 对于音频缓冲器 DIP8封装、您还可以建议 TI 提供哪些替代方案。 RC4580是否足够?

    此致、

    Neil Henry
    IRAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    RC4580也应正常工作。 但是、必须考虑的是、与 LME49600和 BUF634A 相比、该器件的最大输出电流更低。 如果这不是限制、这将是最佳选择。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢您的支持。

    您的应用工程师能否以更低的成本提供一些与 BUF634A 等效且规格相似的 DIP8封装 IC?

    我们正在寻找 BUF634A 的替代器件、在不牺牲质量和性能的情况下以更低的成本实现类似规格!

    我们已经查看了 RC4580、NE5532、LM833和 NJM4556。 现在、NJM4556展现出最有希望的替代方案和快乐的媒介。

    但是、我们需要设计一个 TI 音频解决方案。

    请注意、如果我们无法获得最佳的 TI IC、NJR 的 NJM4556是备用音频解决方案。

    请列出一些选项、非常感谢。

    此致、

    IRAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢您的支持。

    IRAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    请查看我们的运算放大器产品文件夹。 我过滤了所有器件、仅交错了支持 DIP 封装(和型号)的器件。

    www.ti.com/.../products.html

    有一个 BUF634器件(非 A 版本)采用 DIP 封装。 但是、其价格也比我们大多数器件的价格更高。 我还建议按输出电流订购器件。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 DIP8封装和34-36V、哪个 IC 是符合成本限制的良好音频缓冲器?
    正在寻找最佳产品、类似于 NJR 和 RC4580的 NJM4556!

    此致、

    Neil @ IRAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    关于您的参数要求、您对34-36V 有何看法? 它是电源电压范围吗?

    RC4580IP 是否不适合您? 此器件具有 PDIP 封装( www.ti.com/.../mpdi001b.pdf )。 此外、该器件还可以处理耳机负载(100mA 输出)和+/- 18V 工作电压。

    然后、我们有 TL972和 TL974、它们能够处理80mA 输出电流。 但是、这些器件仅支持+/- 2.5V 工作电压。

    我们音频产品系列中的其余 DIP 器件无法处理高于80mA 的输出电流、因此它们不能与耳机负载一起使用、仅用作前置放大器或线路输出。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、34-36V 是电源范围、+/- 18V 工作电压。
    RC4580IP 是我们考虑的选项、谢谢。
    我们正在研究大于100mA 输出和+/- 18V 工作电压的器件规格。

    我们计划使用的伺服器件是 IC LM4562和/或 LME49720。
    但是、我们正在努力使用音频缓冲器!

    Neil @ IRAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    遗憾的是、我们没有足够的具有这些特性和低价格的 DIP 器件。 RC4580IP 将是最适合您所需功能的选择。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.