This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:结温计算

Guru**** 2476995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813462/tpa3111d1-junction-temperature-calculation

器件型号:TPA3111D1

尊敬的 e2e 支持:

我们希望与您再次核对 TPA3111结温计算中的结果。

以下是我们的测量:

-封装温度(顶部)= 73°C

-功率耗散= 5W (对于16Wrms 输出功率)

结温计算值(SPRA953C 文档中的 eq 8):73 + 0.9 * 5 = 77.5°C

此结果是否一致(不是太低)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sebastien、

    我们将向您介绍并返回。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果看起来很好、并且处于 IC 的运行条件内、但请注意、计算得出的结温只是粗略估算。