This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:TPA2012D2加电条件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812792/tpa2012d2-tpa2012d2-power-up-condition

器件型号:TPA2012D2

大家好、

您能否告诉我 TPA2012DA 的加电和断电条件是否有限制?

我想知道 内部逻辑复位(POR)等有一个阈值电压

它是否可以由 中点电压供电?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    TPA2012D2仅由 PVDD/AVDD 供电、而 PVDD/AVDD 实际连接到相同的电压。 因此、只要该电源电压高于2.5V、就可以开始工作了。
    您可以通过下拉 SDR 和 SDL 使器件在电源电压上升时保持关断模式、一旦电源完全通电、您就可以释放 SDR 和 SDL。

    为了获得最佳性能、您应该为电源加电或断电。 中点电压是什么意思?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢你的答复。

    当电源 没有放电电路时、TPA2012的 PVDD/AVDD 在断电-打开周期中未完全放电。

    如果系统快速断电和通电、VDD 将会像5V -> 2V -> 5V 一样传输。

    这是可以吗? 我们所要做的就是在上电-关断周期期间保持 SDL 和 SDR 为低电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    将 SDR 和 SDL 保持为低电平是正确的做法。 我认为只要器件处于关断状态、同时电源电压不稳定、这应该是可以的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器