This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM1753:是否有可用的驱动程序?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802768/linux-pcm1753-is-there-a-driver-available-somewhere-yet

器件型号:PCM1753
主题中讨论的其他器件: PCM1780

工具/软件:Linux

我们将 PCM1753用于基于 iMX 的新型 Linux 板上的音频。 我们正在寻找驱动程序、找不到任何驱动程序、甚至找不到任何类似的驱动程序。 PCM1780似乎是引脚和寄存器兼容的、但我们也找不到任何东西。 有人有任何指向源的指针吗? (甚至是如何让它运行的建议。 音频对我们来说也是一个新话题。)

我知道这是以前问过的、但这是6年或6年多前的事情、那么、从那时起可能发生了什么变化?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    遗憾的是、我们没有该器件的驱动程序、也不支持该驱动程序。 幸运的是、该器件非常简单、因此如果您可以找到任何 Linux 器件示例、则应轻松地将其移植到 PCM1753。

    谢谢、
    Paul