This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:HW 模式与放大器;SW 模式不能在扬声器中听到音乐声音、但可以在电感器中听到音乐声音

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802273/tas5760m-hw-mode-sw-mode-don-t-have-music-sound-in-speaker-but-music-sound-can-be-heard-in-inductor

器件型号:TAS5760M
主题中讨论的其他器件:TAS5760XXEVM

主机播放音乐、可以在下面找到 outa+ outa-波形。 但是、扬声器没有声音。   电路板的电感器可以发出非常小的音乐声音。  

我尝试了硬件模式和软件模式(I2C 读取和写入经验证正常)、这种情况与此类似。

是否有关于如何解决此问题的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会向我们展示您的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有 TAS5760xxEVM、请仔细检查您的配置。