This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2706C:Windows 或 Linux 驱动程序

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813244/linux-pcm2706c-windows-or-linux-driver

器件型号:PCM2706C

工具/软件:Linux

你(们)好。

我已确认 PCM2706C 数据表不需要专用器件驱动程序。

它支持 Window 还是 Linux 操作系统?

请解释您不需要驱动程序的原因。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的全某:

    该器件的设计符合用于 USB 音频的标准 Windows 驱动程序。  我相信 Linux 上也有一个与该器件兼容的类似驱动程序、因此也不需要专用驱动程序。

    您应该能够通过开源社区找到一些示例。

    谢谢、

    Paul