This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:限制功能无效

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802521/tpa3130d2-plimit-function-has-no-effective

器件型号:TPA3130D2

你好

我们在电路中调整 R1和 R37的值、但无法发现 Pout 变得更高或更低。

我应该如何 限制 PoUT?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以进行设置吗? 您使用 EVM 运行测试? 什么是 PVDD、负载和增益设置?

    此致
    Linda