This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760LD:如何降低抖动导致的噪声

Guru**** 2475895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812541/tas5760ld-how-to-reduce-the-noise-caused-by-jitter

器件型号:TAS5760LD

大家好、

请帮我回答以下问题、非常感谢。

抖动在“I2S_SCLK”中发生。 发现音频信号中的噪声是由该抖动引起的。 是否有可降低 IC 侧抖动影响的设置?

通过22Ω Ω 电阻器连接蓝牙模块的“I2S_SCLK”和 TAS5760LDAP 的“MCLK”。

通过22Ω Ω 电阻器连接蓝牙模块的“I2S_SCLK”和 TAS5760LDAP 的“SCLK”。

通过22Ω Ω 电阻器连接蓝牙模块的“I2S_SDOUT”和 TAS5760LDAP 的“SDIN”。

 目前、我们处于原型设计的最后阶段、无法添加时钟抖动清除器电路。 是否有一个只需更改 I2C 设置即可改善噪声的设置?

此致、

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了3.3V 电源稳定性? 是否仍需改进?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    3.3V 电源稳定。 作为一种改善噪声的方法、I2C 设置不会有用。 了解这一点是否正确?

    此致、

    TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

       对于抖动、I2C 设置没有帮助。 需要板级优化。您可以参考 EVM 设计。

    此致

    Linda