This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C:TAS5414C EVM 详细材料

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414CQ1PHDEVM, TAS5414C, TPA6404-Q1, TAS5414C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813195/tas5414c-tas5414c-evm-detail-material

器件型号:TAS5414C
主题中讨论的其他器件: 、TPA6404-Q1

大家好、团队、

我的客户需要 TAS5414CQ1PHDEVM 的更多详细资料? 您能否按以下方式向我们分享材料?

  1. TAS5414CQ1PHDEVM 的 PCB 和 Sch 文件。 客户可以使用 PCB 和 SCH 设计工具打开。

  2. TAS5414C 的参考代码。

  3. 适用于 TAS5414CQ1PHDEVM 的其他详细资料和设计工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JW、

    请注意、我们拥有最新的 TAS64xx 和 TPA64xx 系列器件、与 TAS54xx 相比、它们具有更好的成本、更好的性能和更简单的设计。 如果客户仍处于物料选择步骤中、则建议这样做。

    关于您的问题:

    1.我所掌握的信息在用户指南中。  http://www.ti.com/lit/ug/slou359/slou359.pdf

    2.这是一个旧器件,没有可用的参考代码。

    所有信息均基于 TI.com 产品页面中的数据表和相关应用手册。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    客户需要模拟输入、因此选择了 TAS5414C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JW、

    请参阅 TPA6404-Q1。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JW、

    TPA6404-Q1数据确实为 TAS5414C-Q1提供了帮助。  此数据已通过电子邮件离线提供。