This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2320:AGND 的电平位移(AGND 和 AMP 之间的电压;DGND)

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/813052/pga2320-level-shift-for-agnd-voltage-betwen-agnd-dgnd

器件型号:PGA2320

大家好!

该文档指出接地端不相关、但如果接地端之间的电压差为5V、器件是否能够正常工作?  

我可以使用虚拟模拟接地连接方案:  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikita、

    如果 AGND 和 DGND 引脚设置为不同电压、则器件将无法正常工作。模拟接地层和数字接地层必须始终处于相同电位(0V)。 数字和模拟接地平面必须按照图6 (数据表第12页)中的建议连接在一起。

    由于 AGND 和 DGND 之间不允许有电压、 请注意、PGA2320将需要-4.5V 至-15.5V 范围内的负 VA-电源;在将 VA-设置为零电压的情况下、该器件将无法工作。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!