This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 扩频范围计算

Guru**** 2475895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/812026/tas5805m-tas5805m-spread-spectrum-range-calculation

器件型号:TAS5805M

您好!

在 TAS5805M 数据表的第34页中、它显示三角频率= 24kHz、展频范围为25%(336kHz~ 432kHz)。

如何计算336kHz 和432kHz?

您能帮助给出计算公式吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一个问题。 正如 Device_Ctrl_2寄存器中 DIS_DSP 的说明、似乎0复位 DSP、而不是1复位 DSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表说明基于以下条件:

      用户应用示例-中央开关频率为384kHz、三角频率为24kHz:

    W 98 6B 03 //启用扩展频谱

    w 98 6c 03 //SS_TRI_CTRL[3:0]0011、

    三角频率= 24kHz、展频范围应为25%(336kHz~432kHz)

    ∆f/f=25*(Fsw/384)%,336=384*(1-25%/2)和432=384*(1+25%/2)。

    对于 DSP、我们将再次确认并返回给您。

    此致

    Linda