This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:复位不能正常工作、输出保持关闭。

Guru**** 2475895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811021/tpa3221-reset-not-working-properly-outputs-stay-off

器件型号:TPA3221

这与 TPA3221功率放大器的复位有关。 该原理图与评估板相同、并且用于立体声 BTL 模式、单端输入。 增益设置为30dB 主模式。 时钟设置为600KHz、内部有一个50K 电阻器。  

PVDD 为27伏、有一个外部 DVDD、AVDD 和 GVDD +5伏电源。

问题是、将复位从低电平设置为高电平并不总是打开输出级。 如果 RESET 引脚在大约200至600毫秒内从高电平变为低电平、然后返回高电平、则输出将打开。 如果 RESET 引脚处于低电平的时间超过大约800毫秒、则设置为高电平、输出保持关闭并保持接地。  

 TPA3221 IC 已更换一次。  

复位线路由 ADAU1701 GPIO 引脚驱动至3.3V、但使用5V 将复位设置为高电平具有相同的行为。

+5V 电源稳定且不会出现问题。 PVDD 电源也是稳定的。  

输出上是否有负载无关紧要。  

当输出打开时、故障线路变为高电平并持续约10ms。 当输出未打开时、它会在大约8ms 内变为低电平。

如果能对这个问题有任何深入的了解,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     从低电平重置为高电平并不总是打开输出级--当它不启动时,您能帮助监控 AVDD 和 GVDD 吗?

    我们将进行更深入的分析。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    VDD、AVDD 和 GVDD 均可通过外部电源在+5VDC +/- 50mV 时保持稳定。

    根据 TPA3221数据表的第9.4-1节、在所有电源稳定后将复位从低电平变为高电平将启动加电序列。  

    我使用复位将功率放大器置于低功耗状态、以避免打开和关闭 PVDD。 这是一款具有自动开启和关闭功能的产品、当它关闭时、功耗必须非常低。

    您是否说以这种方式使用复位并不可靠? 是否有更好的方法来实现低功耗关断?

    此致、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我看到过与您描述的类似的复位问题、即客户在输入端使用10uF 直流阻断电容器而不是推荐的1uF 电容器。  

    是否有理由选择使用 RESET 引脚而不是 CMUTE 引脚在低功耗状态下控制器件?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本产品是具有自动开/关功能的低音炮。 它会检测音频信号并打开、当没有音频信号时、它会关闭。

    它必须符合有关从交流电源"关闭"的功率低于0.5W 时的 EU 规格。

    为了满足"关断"功耗规格 、PA IC 必须置于低功耗状态、因此我使用的是复位、而不是打开和关闭 PVDD 电源。 CMUTE 函数无法充分降低功耗。

    在30dB 增益设置下、输入电容器为10uF、以通过低频。

    我有一个解决 方法、即将复位线路高电平循环100ms、然后低电平循环~100ms、再循环回高电平。 这会可靠地导通输出。

    不幸的是,这也会在某种程度上推迟启动,但这必须是可以接受的。

    此致、

    Gordon Cook

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将输入耦合电容器设置为2.2uF、这样可以解决您建议的复位导通问题。 我可以补偿频率响应、以校正高通频率截止的增加。

    谢谢、

    Gordon Cook