This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:PGA2311

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2311, LM2662, LM828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802347/pga2311-pga2311

器件型号:PGA2311
主题中讨论的其他器件: LM2662LM828

大家好

2年前、有一个主题没有解决方案、我找不到答案。

我需要在模拟部件的单电源操作中运行 PGA2311

SO VA-= GND 和 VA++5V (或+10V)

我相信 AGNDL 和 AGNDR 可以连接到一半的电源电压。

它不用于音频、因此 sq 不重要。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lennert、

    PGA2311数据表特定于+/-5V 模拟电源和+5V 数字电源。

    一种可能是满足这些电源要求的最简单方法、当只有 一个+5V 电源可用时、就是使用开关电容器电压转换器跟随+5V 电源。 开关电容器电压转换器是一种直流电荷泵器件、可产生施加到其输入端的负电压。 因此、可以从+5V 电源产生 PGA2311所需的-5V 电压。 开关电容器电压转换器不需要其他一些直流/直流转换器可能需要的外部电感器来生成此功能。 请记住、任何直流/直流转换器解决方案都将产生一些输出噪声、可能需要一些额外的滤波来实现最低的 PGA2311噪声性能。

    PGA2311由我们的精密放大器组提供支持、但我们不介绍直流/直流转换器。 但是、使用 TI 主页并搜索电源管理产品、我们生产了以下两款 TI 开关电容器电压转换器 LM2662和 LM828:

    尝试使用单个+10V 电压将证明是一种艰难的追求。 如果使用、请将其视为每个 PGA2311引脚功能需要在其电压电平中进行+5伏偏移。 大多数视在 Va 和 Vd 会将-5V 移至0V。模拟输入以 VAGND 为基准、电平为+5V、而不是0V。 模拟输出的情况类似。 所有数字引脚低/高电平将增加+5V。最后、VA+和 VD+将连接至+10V。如果输入和输出源以0V 为接地基准、则需要进行+5V 电平转换、或者可能需要交流耦合。 以这种方式为 PGA2311供电可能会产生不可预见的后果、TI 无法保证其性能。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程