This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式 I2S

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7640FM, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802372/isolated-i2s

主题中讨论的其他器件:ISO7640FMISO7740

你(们)好

我想使用振荡器的主时钟实现隔离式 I2S 通信、并想向您提出一些建议。

我找到了150Mbps 的 ISO7640、但我不确定输入上的98、304MHz 主时钟在输出上是否正常、因为第二和第三谐波将丢失、但对于49、152MHz 振荡器应该正常。

如何实现隔离式 I2S (适用于专业音频应用)的其他想法吗?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    ISO7640FM 150Mbps 的数据速率限制意味着它无法同时捕获98.304MHz 时钟的高半周期和低半周期、这将占用~200Mbps 的最小数据速率。

    该隔离器以及更可靠、更强大的 ISO7740器件可隔离49.152MHz 时钟信号线。 这是数字还是模拟时钟信号? 虽然这两种信号都可用于 ISO7x40输入、但输出将是方波数字信号。

    隔离 I2S 的适当方法是在 I2S 总线和器件之间使用隔离器、例如在具有 I2S 收发器的 MCU 和 PCB 输入线路之间、或在 I2S 发送器和输出线路之间的 PCB 上使用隔离器。 考虑到 I2S MCLK、SCLK、WS、SD_IN 和 SD_OUT 线路是逻辑电平信号(3.3V 或5V)、可将其隔离。

    如果您制作了方框图或原理图、请随时将其发布在此处或通过 PM 与我分享以供审核。 如果您愿意、我可以在下一次答复中提供一个图表。


    感谢您发帖到 E2E!

    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    这个线程似乎是重复的。 请参阅此处的回答以了解完整性。


    最棒的
    Manuel Chavez