This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2001D1:无音频输出

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2001D1, TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809596/tpa2001d1-no-audio-output

器件型号:TPA2001D1
Thread 中讨论的其他器件: TPA2005D1

您好!

在大约运行一年后、我们有几块 TPA2001D1没有音频的电路板。

我们已更换了一个电容器(Cosc)、现在声音正常。 在某些电路板上、我们替换了两个电容器(Cosc 和 Cbypass)。

我们对 Cosc 使用06033A221JAT2A AVX、对 Clypass 使用0402ZD105KAT2A AVX。

如果我们使用 TPA2001D1将这些"坏"电容器安装到一个"好"的电路板中、那么我们就没有声音了。 但是、这些"坏"电容器在其他一些"好"电路板中能够完美工作。 我们已经测量了电容、没关系。

应该是什么? 我们的电容器器件型号是否正确? 数据表中对这些电容器的要求极少、是否存在任何其他信息? 数据表中推荐的电容器是否经过了长时间测试?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitaly、

    问题描述听起来很奇怪。
    我将对这类问题进行进一步调查、并将尽快提供一些其他信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    谢谢、以下是一些附加信息:

    在随附的原理图上、标有*)的组件未安装在电路板上。

    我们以单端输入方式使用 TPA2001D1、并使用基于电感器的输出滤波器。

    在某些电路板上、我们只需用示波器探针或甚至用天线等短线触碰14引脚(Cosc)即可获得有效的音频。

     输出滤波器是否正确? 它是否会导致内部保护激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaly、

    使用示波器探针对余弦引脚进行 Toing 仍然看起来像电容修改、类似于更改余弦电容器。

    • 当器件不工作时、输出端是否绝对没有音频? 如果您捕获输出信号(无滤波器)、良好和不良运行之间是否存在明显差异?
    • 我认为 PVDD 电源去耦未显示在原理图中。 您是否遵循了这些引脚的推荐电源去耦电容器?
    • 关于输出滤波器、我建议仅移除 C83。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    1.是的,绝对没有信号。 但我们不会移除该测量的滤波器。 您认为我们应该删除它吗?

    2.是的、电容器未显示、但根据建议安装在器件附近。

    3.尝试过但没有成功...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaly、

    您可以在没有滤波器的情况下捕获一些示波器截图、或将示波器探头放在滤波器之前。 我想知道的是、D 类输出实际上是在切换还是由于某种原因而断电。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    绝对无信号(在滤波器之前在输出引脚上探测)、直线、无开关。 看起来处于关断状态或处于某种保护状态。 关断引脚当然处于高电平状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vitaly、

    那么、该器件似乎会触发保护。 遗憾的是、它似乎与外部电容器相关。

    您可以从 TPA2001D1更改为 TPA2005D1。 该器件具有完全内部振荡器、因此无需外部 RC。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器