This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:TAS2557和 TAS2559与 TAS2555有何不同

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2557, TAS2559, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802022/tas2555-how-do-the-tas2557-and-tas2559-differ-from-the-tas2555

器件型号:TAS2555
主题中讨论的其他器件: TAS2557TAS2559TAS2560

您好!

我正在尝试在 TAS2555和它的替代方案之间做出决定。 因此、我想知道 TAS2555和 TAS2557/9之间的主要区别是什么。

谢谢、

Dhruvang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dhruvang、

    这三种器件之间没有很大的差异。

    基本上、TAS2557和 TAS2559与 TAS2555类似、具有附加功能。 TAS2557包括后置滤波器反馈(PFFB)、可在 SPK_P 或 SPK_N 输出端连接滤波器磁珠时最大限度降低引入的 THD。 该滤波器会考虑滤波器磁珠效应以校正感应。

    对于 TAS2559、它具有立体声处理功能、并允许使用 TAS2560或两个 TAS2559进行立体声配置。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    更确切地说、TAS2559是否也具有 PFFB 功能。 还是只有 TAS2557能够做到这一点?

    谢谢。

    Dhruvang Kushalkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dhruvang、

    只有 TAS2557具有 PFFB。 我们可以说这是一个具有 PFFB 的 TAS2555。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.