This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770 HPF 稳定

Guru**** 2475915 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809562/tas2770-tas2770-hpf-settting

器件型号:TAS2770

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

1。
根据 TAS2770数据表说明,我们是否可以将 TAS2770的 HPF 截止频率设置为其他频率:“HPF 双四路滤波器系数也可以通过 TBD 寄存器位直接编程。”

例如,客户可以设置所需的 HPF 频率?

请检查一下吗?

此致、
Yoko Takase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoko、您好

    客户无法使用 表36中的一个选项
    我可以查看提到的"TBD"寄存器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    谢谢重播。

    例如,如果-3dB 频率为2kHz,我们如何通过此 TBD 寄存器进行设置?
    如果可能、您能告诉我们 TBD 寄存器说明吗?

    此致、
    Yoko Takase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takase-San、

    我已确认在本器件文档中提及 TBD 寄存器时出错。
    HPF 只能配置 为表36中的值 或被绕过。

    我们将在下一个修订版本中从数据表中删除此错误。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    非常感谢您的参与
    我明白了。

    谢谢、此致、
    Yoko Takase