This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:从0x47[7]= 1到 SPKx 输出发出蜂鸣音的延迟时间

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802097/tlv320dac3100-q1-delay-time-from-0x47-7-1-until-having-beep-sound-from-spkx-outputs

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

您好!

我的客户想知道从 0x47[7]= 1 (启用了蜂鸣器)到 SPKx 输出发出蜂鸣音的延迟时间。  请告诉我吗?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川崎-圣

    您需要考虑蜂鸣器和 SPK 输出的初始化时间。

    大约需要10个 BCLK 脉冲、以使蜂鸣器和处理块完全运行。 它将取决于客户使用的 BCLK 的频率。

    例如、如果客户使用的 BCLK = 3.072MHz、则蜂鸣器将使 T = 10 x (1/BCLK)= 3.25us 完全运行。

    此外、DAC 取消静音需要5ms 左右才能在 SPKx 输出中输出回放。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.