This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 是否支持4通道 TDM 输入(2线对立体声信号输入)

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800823/tas5825m-does-tas5825m-support-4-channel-tdm-input-2-pair-stereo-signal-input

器件型号:TAS5825M

TAS5825M 是否支持4通道 TDM 输入(2线对立体声信号输入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TAS5825支持 TDM4。 由于它只有2个通道输出、这是否意味着您的系统将使用2个 TAS5825器件?
    SAP_CTRL2寄存器可以配置相应的音频数据移位。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5825M TDM 有多少个通道?

    如果 TAS5825M 的 TDM 不是4通道、它是否可以支持4通道输入的 TDM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5825M 的 TDM 具有多少个通道?


    对于 TDM 输入、如果输入是4通道 TDM TAS5825、是否可以支持它?


    我当前的应用是:

    通过 DSP 调优、设置 EQ、然后通过4个通道的 TDM 输入连接到4个 TAS5825M

    当其中一个 TAS5825M 从 DSP 接收到修改后的 EQ 时、TAS5825M 会发生变化、而其他通道保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TAS5825M 可支持 TDM8。 还支持 TDM4。

    您是否使用主机 DSP 来配置 EQ 并通过数据发送来控制不同的网络信道不同的 DSP 效率设置?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5825M 支持多个 TDM 通道、16个通道能否支持该通道?

    2.是否有使用 TDM 输入作为应用模式的参考原理图?

    以下寄存器能否区分接收数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于您的问题:

    TAS5825M 支持多个 TDM 通道、16个通道能否支持该通道?
    [A]请参阅 SAP_CTRL2寄存器、最大 I2S 移位 LSB 为512SCLKS。 因此它可以支持16ch。
    2.是否有使用 TDM 输入作为应用模式的参考原理图?
    [A]没有针对 TDM 输入的特定参考设计
    以下寄存器能否区分接收数据
    [A]是的、您可以配置 SAP_CTRL2寄存器不同的值来设置不同的 I2S 移位、从而为不同的 TDM 时隙提供不同的 TDM 数据。 对于示例、对于 TDM1、您可以配置 OFFSET=32SCLKS、TDM2 OFFSET=64SCLK。

    此致
    Linda