This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3104:I2S 模块寄存器设置

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811709/linux-tlv320aic3104-i2s-mod-register-settings

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 团队:

我使用的是在 TX2板上配置为 I2S 模式的 TI TLV320AIC3104音频代码。

没有关于如何为 I2S 模式配置寄存器的文档。

经过几周的试音、仍然没有声音播放。

如果音频代码设置为 I2S 模式、是否有人知道如何设置寄存器?

非常感谢!

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享当前的寄存器配置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回复。

    我的寄存器设置位于随附的文件中。

    目前、我们仅将 HPLOUT 和 HPCOM 作为回放输出。

    该寄存器设置是否有任何错误?

    此致、

    C.T.

    e2e.ti.com/.../aic3104reg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chavenal、

    我认为您正在尝试使用 I2S 在 HPLOUT 和 HPLCOM 上输出音频信号。 查看您的寄存器设置、我看到您禁用了左侧的 DAC。 首先、我要通过更改寄存器37中的 D7位来启用左侧 DAC。 我还注意到、寄存器43中的左侧 DAC 通道正在静音。 您可以更改寄存器43中的 D7位以使通道不静音。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的所有帮助和回复。

    当器件准备回放时、左侧 DAC 通道将取消静音。

    即使我在 aic3x_init()中启用了它, 当器件准备回放时,左侧 DAC 也会被禁用。

    因此,我在 aic3x_hw_params()的底部启用左侧 DAC,并要求我的团队调整 DOUT 和 DIN 的原理图设计。

    设备可以成功播放声音。

    谢谢、

    C.T.