This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:VCC⁄Vdd 内部等效电路

Guru**** 2475200 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3010, PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811971/pcm3060-vcc-vdd-internal-equivalent-circuit

部件号:PCM3060
主题中讨论的其他器件:PCM3010

尊敬的支持团队:

PCM3060是否属于"PCM1xxx_Power_Sequencing_AppNote.pdf"中列出的规格2产品、与 PCM3010相同?

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、  

    在哪里可以找到"PCM1xxx_Power_Sequencing_AppNote.pdf"、我似乎找不到它。

    PCM3010和 PCM3060由同一个音频设计组设计、 因此它们的电源定序可能相似、 但由于这些是传统器件、 设计支持有限、并且设计文件已存档。 因此、我的见解也很有限

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson-San、

    感谢你的答复。

    >您在哪里找到此"PCM1xxx_Power_Sequencing_AppNote.pdf",我似乎找不到它。

    我从以下链接线程获得了该文档。

    http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/251395

    "PCM1795、PCM1808/上电顺序
    "

    我知道 PCM3060与 PCM3010是相同的音频设计组。

    此致、
    Hiroaki Masumoto